This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:第二次计时并不会使我写入 RTC 的数据递增、而是使 Dame 数据恢复

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823653/bq32000-the-time-seconda-is-not-incrementing-what-ever-data-i-am-writing-to-rtc-that-dame-data-iam-getting-back

器件型号:BQ32000
主题中讨论的其他器件:BQ3200

你好。。。

我有 BQ3200 RTC 我使用 Verilog 对其进行编程当我将时间写入17:03:00 mon 21:07:2018通过 i2c 协议如果我从 RTC 读取数据、它将显示我写入 RTC 17:03:00 mon 21:07:2018的数据 、它不会增加秒数。

为了使工作正常、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    您能否提供 BQ32000实现方案的原理图?

    您是否写入停止位= 1、然后再次写入= 0以强制启动振荡器?

    此致、