This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:数字接口引脚上的绝对额定值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822271/lmx2594-absolute-rating-on-digital-interface-pin

器件型号:LMX2594

大家好、团队、

我对 LMX2594数字接口引脚的绝对最大额定值有疑问。

数据表中没有此类信息、您能告诉我电压额定值和电流额定值方面的信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 I/O 上的绝对最大电压限制为小于 Vcc + 0.3V。

     由于 I/O 受到 ESD 保护、因此通常不会提供超出电气特性的最大电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam-San、您好!

    感谢您的评论。

    您能告诉我电压超出所导致的损坏机制吗? 我想正确理解这一点、因为数据表中没有数字引脚的绝对额定值表。

    我认为引脚上有用于 ESD 结构的二极管。 我是否认为 Vcc+0.3V 要求是为了在超过电压时避免二极管产生大量电流? 如果是、您能否告诉我它建议的正向电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是为了防止打开 ESD 结构并避免通过非电源引脚偏置器件。

    我们通常不会为数字引脚提供绝对最大电流值、仅提供电压。

    此致、