This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:192k/16位时的 I2S 输入

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821827/lmx2571-i2s-input-at-192k-16bit

器件型号:LMX2571

你(们)好、Noel

我正在考虑在 FM 广播应用中使用 LMX2571、调制频率范围将为30Hz - 57KHz。

如果环路滤波器足够宽、2571是否支持57KHz 的调制频率?  我想它可能归结为:2571是否支持采样率为192k/16位(至少3.072MHz 时钟速率)的 I2S 流。

我的下一个问题是、如果支持上述功能、是否可以将 I2S 直接馈送到 I2S/FSK 引脚中、而无需在两者之间使用微控制器来对帧同步脉冲进行转换?  我提出的原因是、数据表中 I2S FSK 输入的时序图表明帧同步脉冲需要与第一个位时钟重合、而在飞利浦 I2S 规范中、该帧同步位先于第一个位时钟。

还有一个问题、2571数据表指出、在 PLL 处于锁定状态时切换 SPI 引脚可能会降低相位噪声、因此我决定不通过 SPI 使用 FSK 快速模式。  在 I2S 模式下切换 FSK 引脚时、您能否确认是否相同?

感谢你的帮助

加雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    I2S 采样时钟速率可以是3.072MHz 或更高。 我们从客户那里看到、我们甚至尝试了更高的时钟速率。  

    I2S 数据来自 MCU 的原因之一是数据蒸汽中嵌入的信息不是 I2S 格式的音频。 换言之、如果您将 I2S 数据从音频编解码器直接馈送到 LMX2571、则该功能将不起作用。

    关于帧同步信号、在第一个 CLK 进入之前、它必须为高电平或低电平(用户可配置)。 它具有与 SPI 接口相同的时序规格。  

    相位噪声降级意味着在切换 SPI 时会由于串扰而产生某种尖峰。 我认为切换 I2S 接口时可能也会出现尖峰、因为这是串扰造成的。 不过、我认为尖峰不是问题、因为我们调制 PLL、调制深度比调制深度高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    非常感谢您的观看。