This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:是否有适用于此评估板的 SDK?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822943/lmx2592evm-is-there-a-sdk-for-this-evaluation-board

器件型号:LMX2592EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2592USB2ANY

您好!

是否有适用于 LMX2592评估板的 SDK? 我的目标是在 Python 或 C++中编写一个 Windows 程序、以控制 LMX2592参数(理想情况下直接使用 USB2ANY)。 我正在尝试使用更大的系统测试 LMX2592、并希望尽量缩短参数更改时间。

谢谢、

Anna Wisniowiecki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我们目前没有可供分发的软件驱动 程序、但 LMX2592遵循标准 SPI 协议、因此通用驱动程序可能起始点作用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    感谢您的快速响应。 您是否有适用于 USB2ANY 的 SDK?

    谢谢、

    Anna Wisniowiecki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这超出了我的专业领域、但可能适用此相关主题。

    此致、