This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1108:在未施加3.3V 主电源的情况下处理输入时钟信号

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822509/cdclvc1108-handle-input-clock-signals-without-main-3-3-v-power-applied

器件型号:CDCLVC1108

快速问题。 此部件是否可以在未施加3.3V 主电源的情况下处理输入时钟信号。  我在数据表中确实没有看到任何令我感叹的内容、即如果没有 VCC、则该器件在输入端是三态的。 您能否确认此器件是否能够容忍这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表6.1 (绝对最大额定值)对 VDD + 0.5V 的 V_IN 施加了最大限制。 在不提供电源的情况下提供输入时钟将超过此限制。 施加超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久损坏。 希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道