尊敬的 TI:
我已成功使用 TICS Pro 与您的评估板和我的板上的 LMK04610进行通信。 我想您可以忽略我以前的帖子、我认为我关闭了这些帖子。
我将 LMK04610用作抖动清除器和时钟发生器。 我使用的是100MHz TCXO 和100MHz VCXO。 我想在200MHz 时钟上在80MHz 带宽上实现75-100fs rms 抖动。 唯一的问题是正确设置 PLL1和 PLL2环路带宽。 我有用于作为 PLL1基准的 TCXO 的相位噪声与偏移频率、但我没有用于确定其噪声基座高度的 PLL1品质因数。 同样、我需要 PLL2中使用的 VCO 的相位噪声与偏移频率以及 PLL2的品质因数。 我认为、借助所有这些信息(数据表中没有这些信息)、我可以适当地选择 PLL1和 PLL2带宽。 我已经阅读了 Timothy Toroni 关于为 PLL 选择环路带宽的论文。
我是否位于正确的轨道上、或者数据表中是否有足够的信息来选择环路带宽?
如果你回答这一要求,你的回报将是我让你平静安宁。
谢谢、Jeff