This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:不规则复位脉冲

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822649/tpl5010-irregular-reset-pulses

器件型号:TPL5010

如果我在150秒内未接收到 DONE 信号、我已使用 TPL 5010 IC 来启用复位信号。

我使用了32K 的电阻。 但是、当我给 IC 上电时、我会在一段时间内收到快速复位脉冲、并且在该复位脉冲变得稳定之后。

有时我还会在300秒内收到第一个复位脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhumika:

    您能否提供从 TPL5010中看到的复位行为的原理图和示波器捕获或示意图?

    此致、