This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL937-Q1:CDCEL937QPWRQ1

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL937-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/818707/cdcel937-q1-cdcel937qpwrq1

器件型号:CDCEL937-Q1

你好  

非常感谢 您对 TLK1102ERGET 的支持 、它非常有帮助。

 我的 CDCEL937-Q1有另一个生产日期代码问题。

我们从 DigiKey 和 DC 2011年3月购买了该产品。

在本设备中使用此 DC 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    CDCEL937-Q1于2010年2月首次发布、因此这是一个有效的生产日期代码。 由于它是从 DigiKey 购买的、因此我在使用该器件时没有发现任何问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢