This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CCE62002:cdce62002的环路滤波器

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821934/webench-tools-cdce62002-loop-filter-for-cdce62002

器件型号:CDCE62002
主题中讨论的其他器件: CDCE62005

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

器件为 CDCE62002、输入频率为37.125MHz (LVCMOS)、输出频率为74.25MHz (LVDS);

使用环路滤波器工具和 WEBENCH Designer 中填充的相同 RC,设计环路滤波器,、但相位裕度、环路带宽输出,最优?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好按照此 e2e 文章中的步骤为您的应用配置环路滤波器。 我已粘贴以下步骤以供参考: https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/769060/2844477#2844477

    以下是使用 CDCE62005 EVM GUI 设计环路滤波器的过程:

    1. 按下 CDCE62005 EVM GUI 中的"环路滤波器"按钮
    2.  在45~75度之间输入"相位裕度"
    3. 选择“ loop bandwidth”(环路带宽)(通常<相位检测频率/15)。 如果输入参考时钟存在噪声、窄环路带宽可实现更好的抖动性能。
    4. 选中"标准值"
    5. 按下"建议 RC "按钮。 您可能会得到新的 RC 值。 如果手头没有确切的 R 或 C、请选择一个关闭值。 然后按下按钮"计算输出(使用 RC 输入)"以更新相位裕度(PM)和环路带宽(LBW)。 确保 PM 和 LBW 仍在第1步和第2步的范围内。

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的困惑在于:相同的 R2、C1、C2输入,但不同的输出(相位裕度、环路带宽) CDCE62002 EVM GUI 和 WEBENCH Designer 之间的"环路滤波器",哪一个更准确?上面的图片显示了详细参数

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、我误解了您原来的问题。

    输入 VCO 增益后、WEBENCH 结果应与 GUI 计算结果匹配。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入 VCO 增益后、输出相同

    非常感谢