This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:默认通信

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822381/lmk04832-default-communication

器件型号:LMK04832

您好、l

软件人员正在努力启动和运行 SPI、但遇到了一些问题。  我们认为我们连接了 LMK04832、这样它将执行正常 SPI (STATUS_LD2/CLK/CS 上的 MOSI/MISO)与3线 SPI、 还是在我们对其进行编程之前默认为3线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    寄存器 R0的表6显示了默认情况下在启动时启用的3线模式。 设置 R0[4]=1以禁用3线模式。 然后、表43、表44和表45显示了如何为 SPI 读回配置 CLKIN_SEL0、CLKIN_SEL1或 RESET/GPO 引脚。 这些引脚的任意组合均可配置为 SDO 引脚。

    此致、