请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 尊敬的 TI:
当我使用 outa_PD 寄存器时、从射频关闭切换到射频打开的时间是多久? 假设我在不到1us 的时间内配置该寄存器。
我是说、如果我将 outa_PD 写入1、关闭射频输出需要多长时间? 如果 我将 outa_PD 写为0、打开射频输出需要多长时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
当我使用 outa_PD 寄存器时、从射频关闭切换到射频打开的时间是多久? 假设我在不到1us 的时间内配置该寄存器。
我是说、如果我将 outa_PD 写入1、关闭射频输出需要多长时间? 如果 我将 outa_PD 写为0、打开射频输出需要多长时间?