请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594EVM Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、
您好!
我有一个带 Reference Pro 接口的 LMX2594EVM 板、并尝试在 8.2GHz 时从 LMX2594获得最佳相位噪声性能、适用于相位噪声敏感型应用。 LMX2594EVM 可由100MHz 板载振荡器或 Reference Pro 板供电。 我假设在使用 Reference Pro 板时性能会更好、但是、当我查看相位噪声性能时、板载晶体在~20kHz 之外提供~10dB 更好的性能、这是正确的还是在某处存在配置问题? 我注意到、数据表显示、为了获得最佳性能、LMX2594需要一个非常好的源来实现最佳性能。
非常感谢你的帮助
此致
Keith