This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822252/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529USB2ANY

你好,先生  

感谢您的快速回复。 先生、根据您的指导、我搜索了许多具有 SPI 接口的微控制器。 因为我必须对32位的小数 n 分频器进行编程,所以我认为我需要32位微控制器。 但我无法选择任何一个微控制器、所以您是否会建议适合该接口的 MU、以便我可以继续我的项目。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMx259x 的内部寄存器大小为16位。

    尽管它是32位字、但它可以在2个16位寄存器中进行编程。

    一种可能的方法是在 TI USB2ANY 模块和 Reference Pro 上使用 MSP430F5529。

    此致、