This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595EVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822185/lmx2595-lmx2595evm

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

我尝试从外部对 LMX2595evm 电路板进行编程、因此我为我的电路板编写了一个代码、并通过 USB2ANY 器件将其连接到 EVM。 我想我正在写入 从数据表中可以看到的所有必要寄存器。 但我不确定它是否需要写入、我的意思是我不确定它的原始状态中是否有寄存器的顺序、数据表中没有任何内容。 我不确定我是否遗漏了一些东西。   

对于某些组合、寄存器是否需要在一行中? 不确定 TICsPro 的工作原理、但我想了解

谢谢大家、

达姆拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道如何删除帖子、但在数据表中找到了我要查找的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的更新、

    最重要的是最后对寄存器 R0进行编程、以便它可以在配置固定后运行 cal。

    此致、