This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:相位噪声查询

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821098/lmx2572-phase-noise-inquiry

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

您好、E2E、

你好。

我的一位客户询问 LMX2572数据表上的图17和18。 第11页提供了5.4GHz 下宽带与窄带相位噪声测量的参考。 他想了解宽带与窄带的含义以及测量中的差异。

LMX2572数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2572.pdf

总体而言、与该器件的评估板相比、他希望提高相位噪声。

希望您能对客户的询问有所了解。

提前感谢。

 

此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    这些是特定于应用的示例。  窄带示例具有更窄的环路带宽、并更加强调 VCO 噪声。  宽带宽具有更宽的 PLL 环路带宽、并更加强调 PLL 噪声。

    请注意、图7显示了非常窄的环路带宽。  我看不到具有超宽带宽的图。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dean!

    我将通知客户这方面的信息、并在他有一些澄清时通知您。


    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我只是注意到您提到的是图7而不是图17。

    这只是一个拼写错误。 因为客户要求的是图17和18、而不是图7和8。

    提前感谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    图17是100kHz 环路带宽、图18是10kHz 环路带宽。  

    人们可能会争论100kHz 是宽带宽、窄带宽还是中等带宽。

    但是、图7可以清楚地说是窄带宽。

    带宽不是测量标准、而是由外部环路滤波器组件决定、并将其放置在器件周围并进行设计。

    PLLatinum Sim 工具(ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)可以对环路滤波器进行建模和设计。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dean 的出色支持!

    如果客户有后续查询、我会通知您。


    此致、

    艺术