This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1216:CDCDLVP1216直流耦合

Guru**** 1144690 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1216, DS90LV110T, CDCLVD1216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820743/cdclvp1216-cdcdlvp1216-dc-coupling

器件型号:CDCLVP1216
主题中讨论的其他器件: DS90LV110TCDCLVD1216

您好!

下面让我确认一下。

*当用户在直流耦合的情况下使用此器件时,用户应如何终止输出侧?

根据 CDCLVP1216的数据表、有一个 有关直流耦合的图(图12)。 在这种情况下、似乎  不需要输出端接。

在本例中、输出为 LVPECL (CDCLVP1216)、输入为 LVDS (DS90LV110T)。 另一方面、根据 DS90LV110T 的数据表、似乎需要输出端接(请参阅 DS90LV110T 数据表的图12)。

那么、在这种情况下、您能否确认用户应该如何终止 CDCLVP1216的输出端?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会考虑 CDCLVD1216。 CDCLVD1216具有与 CDCLVP1216相同的封装、引脚布局和功能、不同之处在于它具有 LVDS 输出而非 LVPECL。

    如果您仍然希望使用 CDCLVP1216、则可以使用 DS90LV110T 数据表中图12或图13中的电路来连接 LVPECL 输入。

     DS90LV110T 数据表的图12显示了 DS90LV110T 输入接收器中集成的100 Ω 电阻器、但该器件似乎没有集成的差分端接。 我认为它应该是外部的。 如果您需要 DS90LV110T 的其他支持、请提交新帖子、负责的专家可以解答您的问题。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane-San、

    感谢你的答复。

    用户应使用哪个值作为下拉电阻器?(150欧姆或其它电阻器?)

    您的假设是正确的。 我问过 CDCLVP1216。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有直流耦合的 CDCLVP1216、请使用图12a 或图13a 中的电路。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane-San、

    DS90LV110T 具有较大的共模输入范围。 因此用户需要衰减。 但是、根据数据表、该器件似乎没有内部 端接电阻器。

    连接 DS90LV110T 时、DS90LV110T 的输入 端 接 100欧姆。 因此  、LVDS 输入端没有连接到 GND 的电流路径。  

    因此、我认为 用户需要在 LVPECL 侧添加到 GND 的电流路径。  我要问的是 、用户应该在信号路径和 GND 之间添加电阻器的值。

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的讲解。 我上次的回答不正确、图12A/13a 中的电路将无法正常工作、因为 DS90LV110T 是 LVDS 输入、而不是 LVPECL 输入。 很抱歉造成混淆。

    从 LVPECL 转换为 LVDS 时、典型电路如下:

    • 将150 Ω 电阻器放置到 CDCLVP1216输出端的 GND 以实现偏置。
    • 在150欧姆之后、将一个70欧姆的电阻器与迹线串联以衰减摆幅。
    • 在 DS90LV110T 输入端、将交流耦合电容器放置在100 Ω 外部端接之前、以便您可以移动接收器的共模偏置。
    • 使用电阻分压器在接收器上生成公共偏置。  对于 DS90LV110T、使用 Rtop = Rbottom = 5K Ω

    但愿这对您有所帮助

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane-San、

    感谢你的答复。

    >将150 Ω 电阻器放置到 CDCLVP1216输出的 GND 以进行偏置。

    >在150欧姆之后,将一个70欧姆的电阻器与线迹串联,以衰减摆幅。

     上述两个差分引脚是否都有项目(用户需要向 P 和 N 添加150欧姆电阻) ?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、请对 P 和 N 引脚执行此操作。

    此致、
    通道