This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:数据表 SNAS784A 上的引脚2错误地标记为 NC

Guru**** 2529970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822054/lmk00804b-q1-pin-2-incorrectly-labeled-as-nc-on-datasheet-snas784a

器件型号:LMK00804B-Q1

你(们)好。

我想根据引脚图和 LMK00804B-Q1 EVM 原理图确认 LMK00804B-Q1的引脚2是输出使能(OE)。 数据表(SNAS784A)中的引脚功能表将引脚2分配给 NC。

谢谢、73

Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    感谢您指出这一点。 引脚2实际上是"无连接"。

    我们已更新引脚图、修订后的数据表将很快在网上提供。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我猜这意味着 EVM 也需要更新、对吧? 谢谢!

    Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    正确、这两个文档都已更新、并将很快反映在 Web 上。 再次感谢

    此致、
    通道