This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:差分时钟抖动清除器

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820285/cdce913-q1-jitter-cleaner-for-differential-clock

器件型号:CDCE913-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK04208

大家好、

我们正在寻找 DS90UB927-Q1差分输入时钟的抖动清除器、该值约为58MHz、我们是否有合适的解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    据我所知、我们所有的汽车时钟产品都是 CMOS 输出。 除非非汽车产品能够正常工作、否则我们目前无法解决此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非自动版本解决方案的器件型号是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧、

    您可以尝试在0延迟模式下使用 LMK04208等器件。 0延迟模式可校正输入和输出之间的相位偏移、从而保持输出相位。 这似乎有助于在时钟线上插入抖动清除器。

    此致、