This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1216:CDCLVP1216的扇出

Guru**** 2770505 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821634/cdclvp1216-fanout-of-cdclvp1216

器件型号:CDCLVP1216

您好!

我希望您确认以下配置是否可以接受。

*将 CDCLVP1216的输出(LVPECL OUT)连接到两个 LVPECL 输入器件(也是 LVDS 输入器件)。

这意味着扇出编号为三(两个 LVPECL 和一个 LVDS 输入器件)。

我的问题是、由于输出电流能力、多个 LVPECL 无法连接到 CDCLVP1216。

(CDCLVP1216的电源为2.5V。)

但是、我不确定 CDCLVP1216的输出电流能力、您能不能就上述配置提供您的意见?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有要分享的原理图? 如果您不想在论坛上发布原理图、可以通过私人消息向我发送原理图。

    如果我正确理解了您的问题、您想要使用一个发送器驱动三个接收器通道? 不建议从一个发送器驱动多个时钟接收器。 TI 建议将一个时钟缓冲器连接到一个接收器。 如您所述、驱动多个接收器时功率将会分摊。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane-San、

    我发送了朋友请求。 你能得到它吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了您的朋友的请求并向您发送了一条消息。

    此致、
    通道