This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047, LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821569/lmk04610-lmk04610

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件:DSLVDS1047

我们计划将 LMK04610与 CLKIN 输入的 LVDS 输入配合使用。  数据表中的图19显示 了驱动 CLKIN 或 OSCIN 输入的 LVDS 信号的建议端接。 但是、当我查看  数据表中的表7.6和7.7时  、CLKinX 和 OSCin 的差分输入电压 VID、pp 为最小值=0.4v 和最大值=3.3V。  这似乎与典型 LVDS 驱动器不兼容、例如 DSLVDS1047、差分输出 VOD 最小= 0.250V、最大= 0.450V、典型值= 0.310V。

LMK04610的输入是否与 ANSI/TIA/EIA-644 LVDS 输入兼容?

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    参考 LMK04610数据表中的图9、VID、pp 定义为2 x VID。 请参阅 DSLVDS1047数据表中的图18、VOD 由 DOUT+和 DOUT-之间的差异定义。 因此 VOD、pp 将是2 x VOD。 将 DSLVDS1047的 VOD、pp (min)与 LMK04610的 VID、pp (min)进行比较、我们可以看到 DSLVDS1047在最坏情况下超出了 LMK04610的最小规格约25%(100mV)。

    LMK04610输入与 TIA/EIA-644-A LVDS 输入兼容。

    此致、