This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2801065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821396/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

您好、先生、在设计环路滤波器时、我无法区分最大频率跳频和通道间距。 因为我需要生成以8.5GHz 为中心的7.5GHz 至9.5GHz。  现在、我应该考虑200MHz 的最大频率跃点以及应该考虑的通道间隔。 能不能有人帮我找出真正的区别。 由于我没有任何特定的规格、我只需要对上述陈述以及如何选择频率跳频时间进行少量澄清。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    您在哪里得到 的最大频率跃点为200 MHz 、  通道间距为多少?

    如果您要设计环路滤波器、请使用 PLL SIM、可从 TI.com 下载。