This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821334/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

你好。 由于 LMX2595可生成约15GHz 的最大 VCO 频率、因此通过使用 VCO 倍频器、我们可以获得高达20GHz 的最大频率。 由于 VCO 倍频器只需将 VCO 频率加倍、如果最大 VCO 频率为15GHz、为什么我们不获得30GHz 的输出频率。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    我注意到您创建了3个具有相同主题的帖子。 将来、我建议您将所有问题合并到一个帖子中、或使用不同的主题。

    至于您的问题、最大值为 输出频率受我们在此器件中使用的过程的限制。