This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:输出抖动转换为 femto 秒

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMK61E2, ADS4225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821440/lmx2571-output-jitter-conversion-to-fempto-seconds

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMK61E2ADS4225

您好!

我对 PLL LMX2571输出抖动有点困惑。

我已经选择了时钟 LMK61E2并考虑了 PLL LMX2571。

PLL 输出将被驱动至 ADC ADS4225、即125MS/s

我在这里的目标是尽可能获得最佳抖动性能、因此我无法判断 PLL 的输出相位噪声特性是否足够好。

此外、我不确定该 PLL 是否是要使用的 PLL、因为我尝试选择一个精确的频率来驱动 ADC、以便对高于第一奈奎斯特区域的高频信号进行欠采样。

该 PLL 是否符合我的目标?

是否有关于使用另一个 PLL 的任何建议?

谢谢

Manos Tsachalidis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manos、您好!

    如果您只需要 LMX2571的125MHz 时钟、我非常确信抖动可以满足 ADC 要求。

    您可以使用 PLL SIM (从 TI.com 免费下载)估算该器件和其他 TI 合成器的抖动。