This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:使用振荡器编程工具器件进行编程时、不再输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820564/lmk61e2evm-when-programming-using-oscillator-programming-tool-part-s-no-longer-output

器件型号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他器件:CODELOADERUSB2ANYLMK61E2

我有两个以上模块、我发现这两个模块都有相同的问题;

当电路板最初到达时、它们会输出随机信号、因此工作正常、然后在对其进行编程时、它们不提供输出信号。 我已经尝试过振荡器编程工具/ Codeloader、它们都显示了相同的效果。 I2C 连接似乎工作正常、根据需要识别和查找地址、然后在写入/读取数据时短暂闪烁 I/O LED。 电源似乎都在芯片上工作、板载振荡器也处于工作状态。 但是、在 USB2ANY 之外的 SLA/SDA 线路上没有活动、而在 LMK61E2上没有活动。

我发现许多主题帖存在相同问题、但它们都已锁定、未发布解决方案:

http://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/553726?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK61E2EVM

http://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/726576/2682875?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=LMK61E2EVM#2682875

我还在 LMK61xx 振荡器编程工具(V1.0)中附加了我正在使用的设置:

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kip、

    今天稍后我将对此进行探讨、今天或明天都将向您介绍。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kip、

    我在工作台上测试了这个、它对我来说很好。 如果 USB2ANY 没有活动、则找不到 I2C 从器件地址。 请检查一些事项。 从机地址为0x59。 SDA/SCL 线路被拉至高电平。 3.输入输出频率和格式后,点击“生成配置”。 4.按"Ctrl"+"L"可写入所有寄存器。  

    如果电路板照片仍然无法正常工作、请发送给我。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    I2C 寻址似乎存在问题、我已经在用户控制部分手动将地址设置为0x59、然后在原始寄存器中检查/写入该地址。使用 E-Z 配置时、它声称地址仍然为0x7E。 我还尝试手动设置它、然后执行上述操作、但仍然没有执行任何操作、SDA 和 SCL 通过板上的上拉电阻器被拉高。 我已附加下图、跳线以红色突出显示、请注意 J2上没有跳线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kip、

    手动设置 I2C 从器件地址将不起作用。 请执行一些操作。 1、悬空 OE 和 ADD 的跳线、使其不受 GUI 控制。 供电、检查 OE 电平是否为高电平、SCL/SDA 是否也被拉高。 2.在 Ticspro 中、转到 USB communications -> Interface。 单击"Identify"、检查电路板上的 D5是否闪烁。 然后单击"scan I2C address"。

    如果无法正常工作、请转至"Default configuration"(默认配置)(在菜单栏中)->"50MHz XTAL "(50MHz XTAL)以加载默认配置。 观察电流变为187mA。 现在转至用户控制页面并检查寄存器"DIFF_OUT_PD"。 电流现在应变为137mA。 这意味着 GUI 正在与器件通信。

    您可以在左下角的消息窗口中获取更多日志信息、也可以在左窗格中读取寄存器定义。

    请告诉我上述内容是否对您无效。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算附加此快照:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我回到我的另一个板上、对其应用了上述内容、它已进入使用状态、我将把另一个板画下来、使其在工作线中折叠、然后继续另一个板。 感谢您的帮助!