This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:外部 VCO 设置问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820863/lmx2571-external-vco-setting-issue

器件型号:LMX2571

大家好、

  在外部 VCO 模式下使用 LMX2571时遇到一些问题。(TX 模式使用 EXTVCO,RX 模式使用内部 VCO)

  1、无法将 CPOUT 电压从0.3V~2.7V 更改;我已更改寄存器42/Register 41的 EXTVCO_CP_IDN/EXTVCO_CP_IUP/EXTVCO_GAIN。

  a)当 EXTVCO_CP_GAIN 设置为1x 或1.5x 时,无论 EXTVCO_CP_IDN/EXTVCO_CP_IUP(2~30)是多少,CPOUT 始终输出接近0.08V。  EXTVCO_CP_IDN = EXTVCO_CP_IUP

  b.当 EXTVCO_CP_GAIN 设置为2x 时,无论 EXTVCO_CP_IDN/EXTVCO_CP_IUP(2,30)是多少,CPOUT 始终输出接近2.68V。  EXTVCO_CP_IDN = EXTVCO_CP_IUP

  c.当 EXTVCO_CP_GAIN 设置为2x 时,无论 EXTVCO_CP_IDN/EXTVCO_CP_IUP (2至30)是多少,CPOUT 始终输出接近2.78V。  EXTVCO_CP_IDN = EXTVCO_CP_IUP

 

  在硬件设计中、我们交换 RFoutRX 端口和 RFoutTX 端口、所以我们设置 RFoutRX 端口以输出 TX 频率、但我无法在 RFoutRX 端口(引脚16)中获取 TX 频率。

 

  我将源代码邮寄给 u、源代码有两种模式:内部 VCO 和外部 VCO。 在内部 VCO 模式下、LMX2571可以在 RFoutRX 端口(引脚16)中输出 TX 频率。  但是、当启用宏"EXTVCO"时、它在外部 VCO 模式下无法正常工作。

  PLZ 帮助我检查寄存器设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    报告、

    电荷泵似乎在工作、因为您可以更改电压。  您还可以检查切换 EXTVCO_CP_POL 位、以确保它可以切换到两个电源轨。  还应注意、对于外部 VCO 模式、使用 ExtCPout 引脚、而不是 CPout。

    如果不是这样、那么您可能需要确保 Fin 引脚上没有问题、其中馈入外部 VCO。  如果器件对谐波进行计数或存在灵敏度问题、则可能会导致性能下降。  

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean

       当我更改为 ExtCPout 引脚时、它现在运行良好。

       非常感谢!

       也感谢您的观看。

    此致、

    布鲁塞赖