This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:F1 F2切换

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821179/lmx2571-f1-f2-switching

器件型号:LMX2571

您好!

您能否就客户关于 LMX2571的这些问题发表意见? 谢谢!

如果寄存器设置几乎相同、除了寄存器 FSK_DEV0-7和 TrCtl 引脚用于切换 F1和 F2之外、寄存器设置 F1和 F2之间的切换时间是多少?

我们希望将8FSK 的预设频率偏差值的数量增加一倍。 这是可行的吗?

TI 是否有任何具有针对 FSK 位预先编程的脉冲形状配置文件的合成器?

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    开关时间与 FSK 寄存器无关。 数据表中有有关 F1/F2切换时间的典型图。

    我不理解第二个问题、什么是双精度数?

    否、我们没有预编程的脉冲形状 FSK 合成器。 通常、脉冲整形在 DSP 中完成。