This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:双环路 TCXO-DPLL 模式问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820353/lmk05028-questions-for-2-loop-tcxo-dpll-mode

器件型号:LMK05028

大家好、团队、

我的客户正在努力使用 LMK05028的 DCO 模式。 客户希望在没有时钟的情况下使用 DCO。 对于双环路 TCXO-DPLL 模式、我们有几个问题。

1.您能否查看以下配置? 如果有任何问题、请告知我。


出现"Run Canceled (运行已取消)"。 DPLL[1、2] missing input assignment"错误。

2.客户不想使用 IN0~3 DPLL 分配,但出现错误消息“DPLL[1,2] missing input assignment”是否可以不使用 IN0~3?

3.当 PLL1和 PLL2互换时会发生错误。 当 CH0-3被分配给 PLL1并且 CH4-6被分配给 PLL2时、会出现错误消息"OUT [4:7] bank need 1+ clock from PLL1 (输出[4:7]组需要 PLL1提供1+时钟)"。 此错误是什么?

如果需要、我将发送 TCS 文件。

此致
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yon-San、您好!

    我已经联系了相应的应用工程师、他应该能够在几个小时内对此做出响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Satoshi Yone ]1. 您能否查看以下配置? 如果有任何问题、请告知我。[/QUERP]

    我从这些有限的信息中看不到问题... 请参阅项目#2以了解我对"运行已取消"的评论。 DPLL[1、2]缺少输入分配"错误。"

    [引用 USER="Satoshi Yone ]2. 客户不想使用 IN0~3 DPLL 分配、但出现错误消息"DPLL[1、2] missing input assignment"是否可以不使用 IN0~3? [/报价]

    该软件想要计算 DPLL 信息、因为您没有为其提供任何输入。   可以在没有输入的情况下使用该器件。  它将在保持状态下运行。  但是、该脚本仍需要计算 DPLL 值。  因此、只需启用其中一个输入作为 DPLL1和2的基准。  然后、当它不存在时、它将被检测并在保持模式下运行、因为基准验证将失败。  您可以启用频率检测阈值和缺少时钟检测器。

    [引用 USER="Satoshi Yone ]3. 当 PLL1和 PLL2被互换时、一个错误发生。 当 CH0-3被分配给 PLL1并且 CH4-6被分配给 PLL2时、会出现错误消息"OUT [4:7] bank need 1+ clock from PLL1 (输出[4:7]组需要 PLL1提供1+时钟)"。 此错误是什么?

    我希望这是由于某些内部前置驱动器配置要求。  数据表在第6节中针对引脚功能进行了说明、在详细的设计过程中、在第5步中第10.2.2节进行了说明、 因此、GUI 会警告您/防止您违反此规则是合理的 。注意您不想交换输出、因为使用 PLL1驱动 OUT[4:7]和 PLL2驱动 OUT[0:3]可实现最佳杂散性能。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的支持。 我将发布一个新主题。

    此致、
    Satoshi Yone