This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:当 PLL 锁定时、锁定检测 R110间歇性报告解锁

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821163/lmx2595-lock-detect-r110-intermittently-reports-unlocked-when-pll-is-locked

器件型号:LMX2595

R110中报告的锁定检测值有时即使 PLL 已锁定、也会报告已解锁。

当使用基准倍频器和200MHz PFD 时、我只能在某些频率下看到这一点。

我将 LMX2595从8000调整为15000 MHz (步长为10MHz)、并记录了 R110的锁定检测值。 我使用100MHz 和200MHz PFD 实现了这一目的。  对于100MHz PFD、我使用了10的小数分母。  对于200MHz PFD、我使用了一个小数分母20。  下图显示了该测试的结果。

有什么想法吗?

供参考- MUXout 引脚始终报告与所锁定 PLL 一致的锁定检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的图似乎没有将其添加到我的帖子中。

    报告在 R110中解锁(使用200MHz PFD)但真正锁定用于上述测试的频率为:

    8790、9300、9440、9450、9510、9640、 11880、11890 - 11990 MHz

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    需要考虑两个因素:

    1. 如果 SYNC 引脚为高电平并且 INPIN_IGNOR=0、则这可能会导致您所提到的问题。

    2. CSB 引脚是否被拉高?  我看到一封电子邮件中存在类似问题、根本 原因就是这样。

    此致、

    Dean