This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2933A:PFD 测试

Guru**** 2873320 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2933A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820940/tlc2933a-pfd-test

器件型号:TLC2933A

您好!

我对 TLC2933A 有一些疑问

除了  VCO 之外、我还想使用示波器检查 PFD 的波形

测试条件如下

2、7、8、9、11引脚:连接至 GND

10引脚:连接至高电平状态

当我在 1、14引脚上使用电源施加3V 电压、并在 Fin-B 上使用函数发生器施加30MHz 方波时

 如何设置振幅和失调电压以获得清晰的波形、如数据表中的图2

请告诉我是否应该更改测试条件、或者是否 有其他信息可以帮助我

此致

霍洛霍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosok、

    仅当 FINA 相位与 FIN-B 相位不同时、PFD 才会生成输出。 因此、您需要两个输入方波、并且应调整它们的相位以查看 PFD 的输出。 由于直接相位调整并不总是作为函数发生器功能提供的、因此生成相位偏移的最简单方法是不匹配 FINA 和 FIN-B 引脚的频率。 一个巧妙的频率不匹配选择、例如2:3比率、将非常适合示波器显示屏、并且将生成 PFD 具有 VOH 和 VOL 行为的段。

    当相位完全对齐时、PFD 处于 HI-Z 模式、因此应该可以通过为 PFD 加载一个相对低阻抗的 RC 滤波器来查看 HI-Z 行为。 VOH 和 VOL 脉冲将出现在 PFD 输出端、流经 RC 滤波器、并最终在电容器上平均为0V 至3V 之间的电压、表示平均相位失配百分比。 在高阻态期间、电容器将通过电阻器驱动 PFD 的高阻态输出、该输出将稳定在电容器电压。 脉冲不会像图2中那样完全平方、但它应该是 PFD 行为的合理表示。

    此致、