This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:快速校准

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/819227/lmx2595-fast-calibaration

器件型号:LMX2595

您好、TI、

我们使用 LMX2595以1MHz 为步长生成500-18000MHz 输出。 我们使用的是具有50kHz 环路带宽的6mA 电荷泵电流。 这样做是为了减少附近的杂散。

因此、对于11900-12100MHz 频段、我们将获得低于200us 的所有频段锁定时间。

因此 、对于11900-12100MHz、我们考虑进行快速校准。

但在 LMX2595数据表的第26页中、有注释说明

"在11900MHz 至12100MHz 的范围内、不能使用 VCO 辅助、设置必须为:VCO_SEL = 4、VCO_DACISET_STRT = 300、VCO_CAPCTRL_STRT = 1。 在该范围之外、在 VCO 校准的部分辅助下、VCO 校准将运行。 这意味着如果设置不正确、VCO 仍会使用正确的设置锁定。 唯一的结果是校准时间可能会更长一些。 校准设置越接近真正的最终设置、VCO 校准就越快。"

这意味着、我们无法对此频带执行完全辅助校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    这项声明是部分协助,不适用于完全协助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    感谢您的回复。

    我们实现了快速校准、在大多数情况下、我们将获得快速锁定。  

    我们将使用以下寄存器将11.9GHz 更改为12.1GHz。 我们不在这里写入 R0。 R20、R19和 R16是通过从 PLL 读取 R110、R111和 R112得出的。

    VCO_DACISET_FORCE=1   0x086800 R8. 0x086800
    VCO_CAPCTRL_FORCE=1
    VCO_SEL_FORCE=1、VCO 内核 LUT R20. 0x14EC48
    上限代码 LUT R19. 0x1327B7
    PLL_N 待定 R36. 0x24003C
    PLL_NUM[15:0] 待定 R43 0x2B1D4C
    PFD_DLY_SEL 0x250404 R37 0x250404
    VCO2X_EN 0x1B0002 R27. 0x1B0002
    通道 DIV 0x4B0800 R75 0x4B0800
    OUTB_MUX、通道分频器、VCO、SysRef 0x2E07FD R46 0x2E07FD
    outa_MUX、通道分频器、VCO、VCO2X 0x2DC8DF R45. 0x2DC8DF
    VCO 振幅   LUT R16. 0x1000EA

    对于500-180000MHz 之间的其它频段、我们将使用以下寄存器以及最后一个 R0

    R75 0x4B0800
    R46 0x2E07FD
    R45. 0x2DC8DF
    R43 0x2B1D4C
    R37 0x250404
    R36. 0x24003C
    R27. 0x1B0002

    如下文所述、快速校准可以很好地应对特定频率变化、但从某些频率到11900到12100 MHz 频段、有时我们会获得快速锁定、有时锁定时间会更长。 有关频率变化的不同锁定时间、请参阅下表。

    启动频率(MHz) 结束频率(MHz) 锁定时间
    7600 12050或11950 小于50us
    8800 12050或11950 441us
    10000 12050或11950 240us
    12500 12050或11950 小于50us
    12950 12050或11950 小于50us
    14000 12050或11950 小于50us
    11000 12050或11950 小于50us
    135000 12050或11950 小于50us

    这里是否有任何我们不能正确写入的寄存器?

    对于某些频率变化、有多长时间锁定的原因是什么?

    0x1B0002
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我得到了类似的结果。 下表中的结束频率为12100MHz。

    启动频率(MHz)            锁定时间(在+/-1kHz 范围内)        锁定时间(在+/-5kHz 范围内)

    7700                    38µs μ A                         30µs μ A

    8900                    300µs μ A                        125µs μ A

    10100                   200µs μ A                        50µs μ A

    12500                   34µs μ A                         26µs μ A

    12900                   34µs μ A                         27µs μ A

    14100                   39µs μ A                         33µs μ A

    11100                    104µs μ A                        33µs μ A

    13500                    38µs μ A                         31µs μ A

    在我看来、较长的锁定时间是由环路滤波器特性引起的、我认为如果我们在环路滤波器中使用薄膜电容器、锁定时间可以得到改善。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    感谢您的回复。

    我使用的是50kHz 环路滤波器、如下图所示

    我将以下组件用于我的环路滤波器、

    电容、陶瓷、6200PF、50V、C0G/NP0、0603   、KEMET     C0603C622J5GAC7867

    电容、陶瓷、0.82UF、10V、X5R、0603       KEMET     C0603C824K8PACTU

    电容、陶瓷、0.022UF、50V、X7R、0603      KEMET    C0603C223K5RACTU

    电阻、SMD、13.3 Ω、1%、1/16W、0402     Yageo      RC0402FR-0713R3L

    电阻、SMD、3.09 Ω、1%、1/16W、0402     Vishay Dale CRCW04023R09FKED

    它只是因为环路滤波器值、还是有任何与寄存器或芯片相关的东西?

    如果我们使用薄膜电容器、这个问题是否会得到肯定的解决? 如果是、我们将立即更改这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    825nF 大、充电/放电时间长。  建议使用较小的电荷泵电流、以减小环路滤波电容值。