This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595:有关 MUXout 引脚配置的问题

Guru**** 2820065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820811/lmx2595-lmx2595-a-question-about-the-configuration-of-muxout-pin

器件型号:LMX2595

尊敬的 TI 合作伙伴:

我对 MUXout 引脚的配置有疑问、在第7页中、有一个 多路复用输出引脚的说明-锁定检测、回读、诊断、斜坡状态。 这是否意味着可以将 thar MUXout 引脚设置为 显示 锁定检测、回读、诊断、斜坡状态的状态? 但在数据表中、只描述了如何设置以显示锁定检测、回读、 并且没有关于如何 将 MUXout 引脚配置 为 诊断、斜坡状态的任何内容?  那么、这是否意味 着 MUXout 不支持显示 诊断状态、斜坡状态的功能? 可以给我反馈吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    MUXOUT 引脚可配置为"锁定检测"输出或"寄存器读回"输出。

    除了读回所有写入的寄存器值、还有几个诊断类型的只读寄存器可用、例如 VCO 参数和锁定检测状态。

    例如、您可以设置 MUXOUT=1、这样 MUXOUT 引脚为一个锁定检测输出引脚。 您将从该引脚获得高电平或低电平。

    您还可以设置 MUXOUT=0、MUXOUT 引脚将成为一个串行数据输出引脚。 您的 MCU 可以解码读回数据以检查锁定状态(寄存器 R110)。