This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:请求配置文件。

Guru**** 2524520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820521/lmx2491-request-a-configuration-file

器件型号:LMX2491

你好

我请求以下条件的配置文件。

输入 频率:100Mhz

输出频率范围:1.5GHz ~ 1.52Ghz

步骤:62.5Khz。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、我要将相位检测器设置为100MHz、并将分数 Fden = FPD/FCH = 100MHz/62.5kHz

    附件是您可以在 TICSPro 中打开的文件。

    此致、
    Deane2e.ti.com/.../LMX2491-Config-File.tcs