This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:用于音频 MCLK 的时钟发生器

Guru**** 2767125 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820357/lmk04610-clock-generator-for-audio-mclk

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMK04832

大家好、团队、

我的客户正在寻找音频 MCLK 发生器、当没有 MCLK 时、它可以保持输出。 我们是否有解决方案?

我找到了 LMK04610、但请告诉我推荐的器件。 请参阅以下模块。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yon-San、您好!

    LMK04610、LMK04828和 LMK04832均为选项、其中包括用于级联模式下时钟开关的保持电路。 这些产品具有不同的输出缓冲器格式、因此请咨询客户以了解他们需要什么。

    此致、