This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:是否可以生成400kHz 频率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820489/na555-is-it-possible-to-generate-400khz-frequency

器件型号:NA555

是否可以使用 NA555计时器 IC 生成400kHz 频率,以及如果我想使用该频率来驱动超声波传感器驱动器 IC,该频率的精确度如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、  

    如您在数据表的第8.1节中所见。 此器件的建议工作频率范围为1MHz 至100kHz。  

    此致、

    Bala Ravi