This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/820538/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

你好。 我需要设计带宽为200MHz、相位噪声为-85dBc @ 1KHz 的17GHz 频率合成器。 最初、我想通过使用 LMX2595 IC 的内置 VCO 倍频器生成8.5GHz 及更高版本、我可以获得所需的目标。 为了生成8.5GHz、反馈分频器应保持在21.25、其中通过更改分子和分母系数获得了0.25分频。 但根据我们在 TICS Pro 软件中的设计、模块 N 分频器为红色、我认为这可能会导致错误、此外、在更改分子和分母系数时、模块 N 分频器变为黄色。 即使我尝试使用大分子和分母系数、但错误仍然没有修复。 如何对该寄存器进行编程 DBLR_IBIAS_CTRL1=3115以利用 VCO 倍频器、是否有任何特定的寄存器集来同步相位噪声并调节输出功率电平。  我不熟悉此 TICS 专业版软件。 是否有人能帮助我解决此错误并达到上述目标

提前感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    每当您在 TICS Pro 中看到黄色或红色框时、您可以将鼠标悬停在该框上以查看错误的情况。

    在本例中、我认为您的 FPD 为400MHz、因此 N=21.25、这太小了。 每个分数 N PLL 都具有最小值 N 要求、详细信息请参阅数据表。

    将 FPD 设置为200MHz、VCO = 8.5GHz、并启用 VCO 倍频器以获得17000MHz 输出。

    DBLR_IBIAS_CTRL1用于增加 VCO 倍压器的电流偏置。 将此值设为3115可将加倍的 VCO 频率扩展至20GHz。