This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5000:无看门狗功能的行为

Guru**** 2696125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5000, TPL5000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/817299/tpl5000-behaviors-without-watchdog-feature

器件型号:TPL5000

您好!

 

让我在没有看门狗功能的情况下确认 TPL5000行为。

 

完成连接至 GND:

在这种情况下、TPL 在每次延时后仅发送 RSTN 脉冲、根本不发送 tcal 和 WAKE 输出?

 

已连接至 tcal:

在这种情况下、RSTn 仅在 PGOOD 变得高电平后才会发出一次、然后在每个延时时间唤醒脉冲。

tcal 如何? tcal 脉冲也是在每次延迟时间发生时发生的、或者根本不是 tcal 脉冲?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    根据我对数据表的读数、我有以下了解:

    完成连接至 GND:
    TPL5000仍然发出 tcal 脉冲。 在这种模式下、从不会发出唤醒脉冲、因为在前一延迟周期内从未接收到任何 DONE 信号。 数据表显示、连接 DONE 至 GND 会禁用看门狗功能、但可以说、它会永久启用看门狗功能、并且绝不会启动看门狗、从而确保定期复位。

    已连接至 tcal:
    在 PGOOD 变为高电平后、RSTN 仅为一次、然后在每次延迟结束时唤醒脉冲。 我同意您的理解。
    tcal 将在 WAKE 变为高电平后变为高电平、但由于 DONE 连接到 tcal、tcal 和 WAKE 将在 tcal 变为高电平后立即复位。 这就像数据表图7中的情况 C。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

     

    感谢您的回答。

     

    让我再确认一些内容。

     

    已连接至 tcal:

    在这种情况下、唤醒脉冲宽度大约是内部振荡器的半个周期?

    tcal 脉冲宽度是多少?

    它几乎为零、看起来就像一个毛刺脉冲噪声、因为 tcal 一旦变为高电平、tcal 就会变低?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    我以前没有测试过 TPL5000。 根据其他 E2E 问题、我担心连接到 tcal 的完成行为可能是意外的。

    我将获取 TPL5000EVM 并验证行为。 我将在我确认后尽快回复您、可能是本周晚些时候、具体取决于 EVM 的发货情况。 我想给你的不仅仅是我的猜测。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    完成连接到 tcal 后:

    • 测量的唤醒脉冲宽度约为7.56ms。
    • tcal/done 脉冲大约为22ns。

    此致、