This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:SMD 平衡-非平衡变压器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/819972/lmx2581-smd-balun

器件型号:LMX2581

您好!

LMX2581的使用方法如下:

-生成2400至2500 MHz 之间的射频

-每个输出(A/B)的输出功率进入 A (50欧姆)单端输入

(换句话说、两个输出(A/B)进入两个相似的信号链、每个信号链具有(50欧姆)单端输入)

-两个平衡-非平衡变压器应有效利用每个差动输出驱动器的可用输出功率。

 LMX2581数据表和 EVM 指南仅介绍不带平衡-非平衡变压器的差分输出电路。

 SMD 平衡-非平衡变压器的候选器件有:Johanson   2450FB15A0100、muRata   LDB182G4510C-110、TDK  HHM1711D1、Würth  748411245

 问题:

- TI 是否建议在此用例中使用这些或其他 SMD 平衡-非平衡变压器?

-在这方面、TI 将提供哪些有关原理图和布局的建议和建议?

- PCB 印刷平衡-非平衡变压器是否适用于此用例?

 

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    我们看到的大多数客户都希望单端端端端端接单端、而不使用单端。

    它是更多的组件、而且往往是频率限制。

    但是 、平衡-非平衡变压器允许更高 的输出功率。  但是、使用平衡-非平衡变压器可以实现更高的输出功率。

    我们尚未试验任何这些平衡-非平衡变压器、只是简单地尝试从实验室进行连接。

    如果您在2.4GHz 至2.5 GHz 范围内、所有这些平衡-非平衡变压器看起来都是很好的候选器件、看起来有点相似。  从我记忆中可以看出、本底噪声没有明显改善。

    话虽如此、我发现、如果您将两个射频输出的正极侧与组合器相结合、您可以提高输出功率并将本底噪声提高1 dB。

    此致

    Dean