This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:锁定到安静基准时、靠近载波的相位噪声

Guru**** 2943040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/816382/lmk05318-phase-noise-in-close-to-carrier-when-locked-to-a-quiet-reference

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:LMX2572LP

Sirs、

该器件的12kHz 和20MHz 集成相位噪声极好。 干得不错! 在我们的应用中、我们还需要来自载波的10Hz 偏移的大相位噪声、因此我们提供10MHz OCXO、在10Hz 偏移时具有-145dBc/Hz 的频率。 我的问题是、"当锁定到外部源时、相位噪声品质因数是多少? 它是否接近 LMX2572LP 的性能?"  (LMX2572LP 的 FOM 为 –232dBc/Hz、标称1/f 噪声为–123.5dBc/Hz。)

感谢您的帮助、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    请参阅数据表的图1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu、

    是的、谢谢、我看到了所有相位噪声图、这些图在12kHz 和20MHz 之间的范围内(远远超出 APLL1环路滤波器的2.5kHz 带宽)、因此它们基本上只是显示了 BAW VCO 的噪声(这很好)。

    在 APLL1的2.5kHz 带宽内、图中10Hz 偏移处测量的相位噪声通常为-70dBc/Hz。 数据表中相位噪声图的问题是、我怀疑它们只是显示了晶体基准的相位噪声乘积。 例如、典型的10MHz XO 具有-100dBc/Hz 的10Hz 相位噪声、当乘以312.5MHz 时、该噪声会增加约6dB/倍频程、或增加约32dB、与规格表中的图相匹配(在10Hz 偏移时约为-70dBc/Hz)。

    如果是这样、您的规格表将代表器件在10Hz 偏移时的性能。 使用 LMX2572LP 中 PLL 的闪烁噪声规格、我计算10Hz 偏移处大约-103dBc/Hz (高33dB)的相位噪声。  

    接下来我要问的问题是:当锁定到安静基准时、LMK05318在靠近载波的位置的相位噪声是多少

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    很抱歉耽误你的答复。 遗憾的是、我找不到该器件 PLL 品质因数的任何特性数据。 这通常不是问题。 不过、您可以参考此处的视频来自行测量。  https://training.ti.com/engineer-it-how-control-synthesizer-phase-noise