This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:将 VCO 与 LMK04832的 PLL1搭配使用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/819528/lmk04832-using-vco-with-pll1-of-lmk04832

器件型号:LMK04832

尊敬的所有人、我正在尝试设计 基于 LMK04832的时钟发生器、外部参考频率范围为 120~150 MHz、 是否可以将 VCO 与第一级 PLL 配合使用以实现灵活的时钟方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GaN 您好、

    PLL1不是一个很好的独立 PLL、它对于在基准脏污或相位检测器频率不能很高时为 PLL2提供低相位噪声基准很有用。 如果您的外部基准具有低相位噪声、则将 PLL2用作独立 PLL 更有意义、因为 PLL2具有两个集成的 VCO、并且可以选择使用外部 VCO 来实现灵活计时。 PLL2还可以访问时钟分配分频器、而 PLL1需要外部连接来分配输出。

    我建议将 PLL2与内部 VCO 或外部 VCO 结合使用、以实现灵活的时钟方案。

    此致、