This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:LMK04616至 LMK04616

Guru**** 2813815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/818803/lmk04616-lmk04616-to-lmk04616

器件型号:LMK04616

你(们)好

我想将 CLKOUT 连接到 OSCIN。

它不是 LVDS 驱动器、而是 LKM04616 4mA HSDS。

我可以使用连接的端接和耦合吗?

谢谢

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    连接的端接和耦合将起作用。 数据表列出的 Vodpp 约为960mV、超过了输入 Vidpp 最小值400mV。 此外、转换率可通过960mV * 60%/ 0.15ns = 3.84V/ns 的20%至80%上升时间来计算、这是可接受的输入转换率。 因此、该配置是可以的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您是如何计算960mV 的?

    4mA x 100ohm = 0.4v,vpp 为2 x 0.4 = 0.8V。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    数据表中的表7.10指定了 HSDS 4mA 的 VOD 和上升/下降时间。 我知道我们将其称为"HSDS 4mA"、但实际电流可能接近4.8mA。

    此致、