This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:CDCM6208V2RGZT 参考电路中有两个参考时钟、例如附件中的 Y8和 U60。 U60未找到相应的规格:

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/818935/cdcm6208v2g-there-are-two-reference-clocks-in-cdcm6208v2rgzt-reference-circuit-such-as-y8-and-u60-in-the-attachment-u60-has-not-found-the-corresponding-specifications

器件型号:CDCM6208V2G

1、是否可以使用无源或有源晶体振荡器代替 U60?

2. U60的 PIN10 VC 是否为受控支脚?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1_2600_nbsp_3B00A000_14.Clock.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    SEC_REF 输入可以接受无源晶振、两个信号都可以接受有源振荡器。 不需要 TCVCXO 或 VCXO。

    在这个原理图中、U60似乎由一些 DAC 控制以实现频率调节功能。 同样、不需要将 TCVCXO 或 VCXO 用于基准输入、因此调整电压以减小频率误差非常有用。

    此致、