This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:6208、6208V1F、6208V2G

Guru**** 2512025 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, CDCM6208, CDCM6208V1F, CDCM6208V2G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/818574/cdcm6208-6208-6208v1f-6208v2g

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其它部件:TMS320C6678、、、、

您好!

对于新的 TMS320C6678设计、我希望使用 CDCM6208:100MHz、66.67Mhz、312.5Mhz。

1.可否告知  您6208、6208V1F、6208V2G 之间有何差异?

2.输出这些频率的最佳配置是什么?

谢谢、

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    本质上、CDCM6208是一个组合数据表、其中引用了变体的行为。 只有两种有意义的变体:V1F 和 V2G 变体。 VCO 频率范围不同:2.39GHz 至2.55GHz (CDCM6208V1F)和2.94GHz 至3.13GHz (CDCM6208V2G)。

    CDCM6208V1F 器件能够以2500MHz 的 VCO 频率支持所需的配置(为简单起见、我假定参考频率为25MHz)。 100MHz 和312.5MHz 可进行整数除以(25和8)。 66.67MHz 的频率可以从312.5MHz 得出、小数分频为4.6875。 V2G 器件还可以支持所需的频率规划、但100MHz 将由分数输出分频器得出、因此首选 V1F。

    此致、