This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:EEPROM 页面和器件默认设置有何不同?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/818153/cdci6214-what-is-the-different-between-eeprom-page-and-device-default-setting

器件型号:CDCI6214

您好、E2E、

Device default (设备默认值)和 EEPROM Page0/1设置有何不同?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    默认器件设置是 TI 选择的已知默认设置、不会更改。 如果 EEPROM 第0/1页设置是无效配置、或者如果它们禁用 I2C 接口、则始终可以选择器件默认设置来生成已知的可寻址配置。

    EEPROM 第0/1页是用户可配置的。

    此致、