This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595编程序列怀疑。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/818196/lmx2595-lmx2595-programming-sequence-doubt

器件型号:LMX2595

大家好、

我正在开发一个用于对 LMX2595 PLL 进行编程的驱动程序,我有以下问题:PLL 是否要求每次对所有寄存器进行编程?

假设我只更改 R38和 R39的值、我是否必须将所有寄存器从 R112编程到 R0 (按数据表所示的降序排列)、包括所有具有固定值的寄存器(例如 R2、R3、R4、R5、R6、 R13等) ?

谢谢你。

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    每次都不需要对每个寄存器进行编程。 我们建议对所有寄存器进行编程以进行初始化、以确保寄存器处于已知状态。 即使这只是一个预防措施、如果您信任默认的 POR 配置、也可以绕过它。 否则、您可以按任何顺序根据需要对各个寄存器进行编程。 并且可以跳过固定的寄存器值。

    话虽如此、一些寄存器设置会引入其他寄存器的依赖关系。 例如、重新编程 N 分频器可以触发 VCO 频率的变化、需要切换寄存器 R0中的 FCAL_EN 位。 因此、请记住这种依赖关系。

    此致、