This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582EVM:能否在 Linux OS 下安装 TICS 专业版软件?

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/817428/lmx2582evm-can-tics-pro-software-be-installed-under-linux-os

器件型号:LMX2582EVM

尊敬的专家:

能否在 Linux OS 下安装 TICS pro 软件? 可以用吗?

谢谢、  

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    TICS Pro 仅适用于 Windows。 它可以与 葡萄酒等类似的产品配合使用、但这种情况从未经过测试。 顺便提一下、如果 TICS Pro  使用 葡萄酒或类似软件、请告知我们! 其他客户可能会从这些知识中受益。

    此致、