This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:关于 LMX2572的局部辅助和近身辅助模式使用

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/817388/lmx2572-about-the-partial-assist-and-close-frequency-assist-mode-usage-of-the-lmx2572

器件型号:LMX2572

你(们)好

  1. 通常、在部分辅助和近频辅助模式下、如果输出频率范围为1GHz ~ 1.3GHz、并且两个频率开关间隔为50MHz、则频率锁定时间是多少?
  2. 如果输出频率范围为1GHz ~ 1.3GHz 且两个频率开关间隔为50MHz、则在部分辅助和近端辅助模式下、如何配置寄存器和配置寄存器顺序?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    您是要在1GHz 和1.3GHz 之间进行频率扫描、步长为50MHz 吗?

    如果是这种情况、我建议使用近距离频率辅助模式、因为编程更简单、您无需估算三个 VCO 参数。

    您只需设置 quick_RECAL_EN=1并照常对器件进行编程。  

    您可以使用 PLL SIM 来估算锁定时间。 PLL SIM 可从 TI.com 下载。