This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:查找功能等效的器件。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04816, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/817315/cdcvf2505-looking-for-a-feature-equivalent-device

器件型号:CDCVF2505
主题中讨论的其他器件:LMK04816CDCI6214

大家好、员工

我正在寻找功能等效的器件。


ispPAC-CLK5312S (Lattice)正在寻找 EOS 的替代产品。

要求是这样的
・μ V 输入频率:44MHz (※μ V 它可以与 SSC 输入 CLK 兼容)
・输出端口数:8-(*无乘法)
Δ Σ 偏移和抖动性能应等于或优于 ispPAC-CLK5312S・

请告诉我 TI 可以推荐哪些器件。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cafain,

    在单环路模式下运行的 LMK04816的行为应与点阵器件类似、但有一些明显的例外:

    • 仅3.3V 运行(几乎所有具有相当数量输出的 TI 器件都是如此)
    • SSC 输入 CLK 兼容性尚未经过测试。 如果 SSC 调制频率高于环路带宽、则不应对偏移/抖动产生太大影响。
    • 没有 JTAG 端口、但提供了类似 SPI 的接口
    • 输出阻抗和压摆率不可编程

    另一个选项是 CDCI6214。 该器件的灵活度较低、具有8个单端(4个差分)端口、并且不具有针对单个输出的偏斜控制。 另一方面、可将输出电压电平调节为1.8V、2.5V 和3.3V。 这也显著降低了成本。

    还有其他选项共享较少的功能。 根据需要的功能、可能仍有更好的建议。 如果两种建议的器件都没有意义、我可能能够提供更好的建议、其中包含有关输出格式的更多信息、是否需要0延迟、是否需要可调偏移等

    此致、