This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如果代码中没有禁用输出、如何处理未使用的输出通道

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/816863/lmk03318-how-to-deal-with-non-use-output-channel-if-no-disable-output-in-code

器件型号:LMK03318

您好、E2E、

如何处理不使用的输出通道?

在过去的设计中、客户已经对该端口输出进行编程。 由于某些系统设计原因、他们不再需要该输出时钟。

如果客户不想执行重新编程以禁用该通道、请建议处理该输出通道的方法。

我们有两种方法、但我们不确定哪种方法更好。

(1)在该输出通道上将50 Ω 电阻接地

(2)移除输入侧的偏置电源、但输出侧没有任何变化  

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我建议选择(1)将50 Ω 电阻接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu、

    感谢您的回复。

    请允许我仅询问有关选项(2)中副作用的更多详细信息。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我认为 CH0和 CH1的 VDDO 与器件中的一些内部数字块相关联。 因此、VDDO01绝对应该被加电。 其他 VDDO 可能还可以、但我无法保证一切都正常。