This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:特定频率下的误差

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/817238/lmx2571-errors-at-particular-frequency

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

客户遇到某些频率问题、例如196.05 MHz。

作为参考、我使用的是通过 USB2ANY 模块连接到 PC 的 LMX2571EVM 板。 我已将端口 TX (设置 F1)设置为测试频率440MHz、工作正常。

我在端口 RX 上设置频率196.050 MHz 时遇到问题(设置 F2的设置)。 一些编辑框、例如 VCO 具有红色背景、这意味着什么? VCO=1568.4MHz 在4.3-5376MHz 的适当范围内。

  1. 为什么会出现此警告? 我可以忽略它吗?
  2. 我在端口 RX 上看不到预期的提示音。 如何解决?
  3. 您能否提供频率= 40MHz、FoutTX=440MHz 和 FoutRx=196.05MHz 的设置?

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是参考该帖子吗? 它可能已经解决:

    此致、