This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:196.05MHz 的设置(VCO 警告)

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM, USB2ANY, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/817230/lmx2571-settings-for-196-05-mhz-warning-for-vco

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我使用的是通过 USB2ANY 模块连接到 PC 的 LMX2571EVM 板。 我将端口 TX (设置 F1设置)设置为440MHz、工作正常。

我在端口 RX 上设置频率196.050 MHz 时遇到问题(设置 F2的设置)。 一些编辑框、例如 VCO 具有红色背景、这意味着什么? VCO=1568.4MHz、在4.3-5376MHz 的正确范围内。 我在端口 RX 上看不到预期的提示音。 如何解决? 您能否提供频率= 40MHz、FoutTX=440MHz 和 FoutRx=196.05MHz 的设置?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    除非您使用外部 VCO、否则 LMX2571内部 VCO 的频率范围会超出1568.4MHz。 范围为4300 MHz 至5376 MHz。

    为了将 VCO 频率推回到可用范围内、我发现 VCO = 4705.2MHz、通道分频为24 (SEG1 = 6、SEG2 = 4)、应生成 FoutRx = 196.05MHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。